欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

您了解3D设计标准化的好处吗?

  • 2022.12.14 16:44:53
  • 米思米
  • 1406

3D CAD配备了支持设计标准化的各种功能,3D设计比2D设计更容易推进标准化。但是标准化容易助长千篇一律的设计,因此重要的是要酌情引入。

 

您了解3D设计标准化的好处吗? 什么是设计的标准化?

在日常设计中,会设计出各种新零件,并由采购部门安排采购。因此,图纸也会不断增多,管理部门的工时等也会增加。但是,在新零件中,有不少零件与现有零件具有几乎相同的形状或功能,还有的完全就是同一零件。
标准化是一项通过在设计和零件中整理出标准的形状和零件,并将相似零件从设计阶段予以排除从而节省该部分的无用功来削减设计工时、成本、管理工时的措施。

 

您了解3D设计标准化的好处吗? 标准化的好处是什么?

①可提高设计的可靠性
设计的技术隐藏于零件的形状中,但是并非所有设计人员都可以在实际设计中使用标准的技术。如果通过标准化可以使用反映了设计技术的零件形状,则可以进行确保可靠性的设计。
例:钩形状、加强筋形状等。


②可确保兼容性
如果通过标准化实现零件形状的一贯性,则容易确保其兼容性。如果没有兼容性,在设计变更的前后则无法安装维修零件。
例:螺栓、螺母、安装孔径和间距等。


③可确保可加工性
在实际制造零件形状时,需要验证形状可否加工,还需要与生产技术部门、制造部门碰头协商等,但有时落实得不彻底,在出图后才发现问题。如果事先将形状在确保可加工的基础上进行标准化,则在设计阶段即可确保可加工性,从结果来看,能够减轻生产技术部门和制造部门的负担。

 

您了解3D设计标准化的好处吗? 可利用3D CAD实现设计的标准化

虽然理解了标准化的好处,但将其付诸实践并非易事。特别是在2维设计中,支持标准化的工具不足,因此设计人员的能力将决定标准化成功与否。其结果是好不容易推进的标准化,却没有反映到设计中。
在3D CAD中,有很多专为设计人员推进标准化而设置的支持工具,它不再依赖设计人员的能力。


特征程序库
许多3D CAD 所采用的特征建模,是如积木一般对零件建模。通过将标准化的特征制成程序库进行使用,必然能够实现标准化。


形状比较
如果利用3D CAD的3维形状比较功能,则可以查找到相似零件的细微差异,可以帮助设计人员研讨标准化。


质量特性
以往能够通过形状检索工具来检索相似零件,但通过使用质量特性,能够更加简便地检索相似零件。如果体积与重心位置相匹配,则能够高概率地找出并使用同样形状的零件。




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities